结果:找到"语音控制 自然语言处理 智能家居 STM32 红外转发器 远程空调控制",相关内容1000条
- 离线语音识别及控制是怎样的技术?
- 引言: 随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。 一、什么是离线语音识别 离线语音识别是指在设备本地进行语音信号的识别和转换,而无需依赖互联网连接或云端服务。具体来说,离线语音识别是借助本地的语音识别引擎和算法,在设备上对用户的语音输入进行处理和解析,将语音信号转化为文本或语义结果。 与传统的云端语音识别相比,离线语音识别的工作原理是将语音识别技术算法和模型部署在用户的设备上,通过设备内部的处理能力进行语音信号的分析和识别,而不需要将语音数据上传至云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,语音识别,语音控制,语音模块,离线语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-24 17:49:00
- 方言离线语音控制场景解决方案
- 随着科技的不断发展,离线语音识别技术已经变得越来越成熟。在日常生活中,老人或小孩可能会遇到一些困难,如操作复杂的电子设备。为了解决这一问题,离线语音识别模块成为了一个很好的解决方案。 一般情况下,留守老人和小孩说方言比较多,在雷龙离线语音模块自定义语音的帮助下,老人或小孩不再需要手动操作复杂的电子设备。他们只需对设备用方言说出自己的需求,即可实现设备的控制。这一功能对于老人和小孩来说非常友好,降低了他们使用设备的门槛。 在实际应用中,老人或小孩只需简单地对设备说出自己的需求,即可完成对设备的控制。例如,如果老人想要打开电视机,他只需对遥控器说:“打开电视”,即可完成操作。如果小孩想要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 方言语音模块,方言语音控制,小语种语音模块,小语种语音控制,支持方言唤醒的语音模块 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-17 17:57:00
- 离线语音识别和控制的工作原理及应用
- 引言 离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。 一、离线语音识别的工作原理 离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤: 1.信号采集 离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。 2.预处理 预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音识别模块 离线语音控制 语音控制 语音芯片 语音模组 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
- 思必驰:离线语音识别芯片简介
- 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 语音识别 语音模块 语音控制 智能语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
- 眼部按摩仪语音控制芯片方案设计——NRK330X
- 由于长时间近距离用眼、高强度用眼,眼睛很容易出现疲劳、干涩、甚至引发炎症。如果眼睛长时间得不到放松,特别容易引起眼部的各种疾病,如结膜炎。而眼部按摩仪可以有效地改善眼部的血液循环以及新陈代谢,增加眼部肌肉的调节能力,达到改善视力的目的,每天坚持使用五至十分钟,即可帮助消除由于睡眠不足和血液循环不畅形成的眼袋及黑眼圈,加强眼部细胞的新陈代谢。抚平眼角皱纹,使眼角的肌肤更加的光泽富有弹性。眼部按摩仪语音控制方案设计需求:1、眼部按摩仪体积较小,多种功能集中在一个按键上,在使用过程中,我们的眼睛是被罩住的,只能用手乱按,不能更好地切换模式,不能更好地给眼部减压。2、想要同时进行多种模式时,要一个一...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片方案 语音控制芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-11 16:44:00
- NRK3301语音识别芯片在智能开关控制器上的应用方案
- 智能开关在中高档家居、别墅等领域领先兴起,让这一部分人优先享受到现代科技带来的智能感受,必然带动用户的全面升级换代。智能照明开关语音方案设计需求:1、智能开关控制器主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对灯具设备上控制。二是必须保护使用者/住户的安全隐私不被泄露。2、灯具控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具的调节与延迟关灯。3、安全与隐私对于家庭来说,保护家庭成员的个人隐私是非常重要的。NRK3301芯片智能开关语音方案设计:智能开关采用离线语音控制技术,因此无需网络、无需下载APP,即可进行离线语音控制照明设...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能开关控制器语音方案 语音芯片 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-29 14:02:00
- 酒店客房管家语音识别芯片方案NRK2201语音模块智能家居
- 酒店房间的体验感决定了住户对酒店的直接感受,它不仅是简单休憩的地方,而是心灵停泊的港湾。因此酒店房间的体验、舒适度会影响客户对酒店满意度,从而影响到酒店的入住率,也会影响到酒店实际营收。而智慧酒店能够让客人体验到高科技带来的便利和舒适,更可有效地提高酒店运营效率、降低能耗以及人力成本,已成为酒店业重要趋势之一。智慧酒店客控面板方案设计需求:1、客控面部系统主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对客房灯具以及其他家电设备的控制。二是必须保护住户的安全隐私不被泄露。2、灯具与家电控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能家居语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-28 11:57:00
- 客房管家语音识别芯片智能家居声控ic
- 随着智能科技的发展,各种家具物品都在升级,连房屋购买这件事情都比之前容易了一些,而且在家具配备上,大家可以做出的选择也更丰富了,智能家居的出现完完全全改变了人们生活,控制这些家具并且最近两年很火热的客房管家系统。客房管家系统包括智能硬件;通过无线智能化设备,可集成照明、空调、窗帘等设备电源控制,同时对设备的用电进行采集。NRK3301客房管家语音识别芯片方案智能客房管家具有智能语音操控功能,搭载NRK3301离线语音模块,这个模块赋予了家居全新的语音控制功能,让家具的用途、使用便捷性等得到提升,从而让大家的生活更加的智能与惬意;所以离线语音模块的质量决定了智能家居的实际质量,这里面包含了识别...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 客房管家语音识别芯片 智能家居声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-08 17:37:00
- 语音识别芯片助力灯具智能化!
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别ic 智能家居 智能语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
- 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
- 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 语音控制 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
返回